Free Run 影像擷取#
如果您想要在特定時間點擷取影像,請參閱 triggered image acquisition。
運作原理#
在 Free Run 模式下,相機會在內部產生所有必要的觸發訊號。您不需要對相機施加觸發訊號。
如果相機的 acquisition mode 設定為 Single Frame,則每當相機收到 Acquisition Start command 時,就會產生單一 Frame Start 觸發訊號。
如果相機的 acquisition mode 設定為 Continuous,則適用以下情況:
- 每當相機收到 Acquisition Start command 時,就會開始產生 Frame Start 觸發訊號。相機將持續產生 Frame Start 觸發訊號,直到收到 Acquisition Stop 指令為止。
- 您可以使用 Acquisition Frame Rate 或 Acquisition Line Rate 功能來設定產生 Frame Start 觸發訊號的速率。
啟用 Free Run 影像擷取#
在所有 Basler 相機上,預設皆會啟用 Free Run 影像擷取。
如果您已變更相機設定並想要重新啟用 Free Run,請執行以下步驟:
- 將
AcquisitionMode參數設為Continuous. - 將
TriggerSelector參數設為其中一個可用的觸發類型,例如FrameStart. - 將
TriggerMode參數設為Off. - 對所有可用的觸發類型重複上述步驟。