Gray Value Adjustment Damping#
此功能類似於 Brightness Adjustment Damping 功能,該功能僅適用於部分 USB 3.0 Basler dart 和 pulse 相機型號。
使用此功能#
運作原理#
灰階值調整阻尼係數越低,達到目標亮度值的速度就越慢。例如,這有助於避免自動功能受到進出相機視野的物體幹擾。
資訊
Brightness Adjustment Damping 功能僅適用於部分 USB 3.0 Basler dart 和 pulse 相機型號,其運作方式則相反:亮度調整阻尼係數越低,達到目標亮度值的速度就越快。
指定阻尼因數#
若要指定 Damping 係數:
- 將 Exposure Auto 或 Gain Auto 自動功能或兩者
Once或Continuous. - 將
GrayValueAdjustmentDampingAbs參數設定為所需的值。
您可以將參數設定在 0.0 到 0.78125 的範圍內。使用較高的參數值意味著能更快達到目標值。
預設情況下,此係數設定為 0.6836。在此設定下,阻尼控製既穩定又快速。
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable Gain Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "GainAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
/* Set gray value adjustment damping to 0.5859 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "GrayValueAdjustmentDampingAbs", 0.5859);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。