跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Pixel Format (Stereo ace)#

BaslerStereo ace攝影機所提供的「Pixel Format 」功能,可讓您選擇傳輸的元件資料格式。

根據所選的元件不同,像素格式也會有所不同。

使用功能#

可用的 Pixel Format#

元件名稱 Pixel Format 描述
Intensity Mono8
RGB8
經整正處理後的左側相機影像
強度(綜合) Mono8
RGB8
左側經糾正的相機影像疊加在右側經糾正的相機影像上
差距 Coord3D_C16 以所需解析度(即深度解析度)呈現的差異影像
Confidence Confidence8 自信的形象
錯誤 Error8 差異誤差圖像

當 RGB8 亮度影像的格式僅適用於彩色攝影機。

選擇一個Pixel Format#

要為元件選取像素格式:

  1. 將相機中的 ComponentSelector 要為其指定像素格式的元件的參數。
  2. 將相機中的 ComponentEnable 參數設為 true 如果尚未啟用此功能的話。
  3. 將相機中的 PixelFormat 參數設定為該元件所需的 Pixel Format。
  4. 如果需要,請對其他元件重複此操作。