Sensor Readout Mode#
減少 Sensor Readout Time 可以提高相機的 frame rate。
使用此功能#
若要設定 sensor readout mode,請將 SensorReadoutMode 參數設為下列其中一個值:
Normal:每一列像素的讀取時間保持不變。Fast:與正常讀取相比,每一列像素的讀取時間縮短。因此,整體 Sensor Readout Time 縮短,相機可以更高的 frame rate運行。然而,這可能會導致影像 Quality 降低。
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Set the sensor readout mode to Fast */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "SensorReadoutMode", "Fast");
CHECK(errRes);
/* Get the current sensor readout mode */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "SensorReadoutMode", e_str, &len);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。