跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

在無線 LAN 中使用 Basler GigE 相機#

本主題將說明如何在無線區域網路 (WLAN) 中操作 Basler GigE 相機。

資訊

Basler 建議在有線網路中使用 GigE 相機。

設定相機#

Initial Settings#

如果您想在 WLAN 中操作 Basler 相機,可能需要變更相機的網路相關參數。

這是因為 WLAN 中可用的頻寬可能有限。預設的相機設定可能不足以建立穩定的網路連線。

若要設定相機以便在 WLAN 中操作:

  1. 安裝 pylon Software Suite(Windows 或 Linux)。
  2. 確保相機已按照硬體安裝 (GigE 相機) 主題所述進行安裝與設定。
  3. 將您的電腦連線至 WLAN。
  4. 開啟 pylon Viewer。
  5. 將 GevSCPSPacketSize 參數(即 封包大小)設為 1500。
    提示: 請使用 搜尋功能 以便在 pylon Viewer 中快速尋找參數設定。
  6. 將 PixelFormat 參數(即 像素格式)設為 8 位元 pixel format,例如 Mono 8。
  7. 將 GevSCPD 參數(即 封包間延遲)設為較高的數值。
    這會降低 目前裝置傳輸量 (GevSCDCT parameter)來達成。
    最低的封包間延遲與最高目前裝置傳輸量取決於 WLAN 連線的 Quality。較高的連線 Quality 允許較低的封包間延遲。
  8. 開始連續影像擷取。
  9. 如果產生的 WLAN 連線不穩定,請返回步驟 7 並進一步增加封包間延遲。

最佳化設定#

在 WLAN 連線建立後,您可以最佳化參數設定,以最有效率地利用可用頻寬。

若要最佳化參數設定:

  1. 開啟 pylon Viewer。
  2. 開始連續影像擷取。
  3. 檢查 Statistic-Failed-Buffer-Count 會設為 Statistic-Failed-Packet-Count 參數的狀態。
    提示: 請使用 搜尋功能 以便在 pylon Viewer 中快速尋找參數設定。
    影像 failed buffer count 表示未完整擷取的緩衝區數量。該 failed packet count 表示相機回報為「failed」的封包數量。
  4. 降低 GevSCPD 參數(即 封包間延遲) 至 failed packet count 或 failed buffer count 開始增加之前的值。
  5. 記下目前的 DeviceLinkCurrentThroughput 參數的值。
    這有助於您在有效負載大小變更時,再次找到最佳的 inter-packet delay。請參閱下方的注意事項。

資訊

您進行的任何參數設定,只會針對目前的有效負載大小(即每張影像目前的資料量與目前的影格率)提供良好的結果。

有效負載大小取決於各種因素,例如 Image ROI 的大小與 Pixel Format。

如果有效負載大小變更,您必須重新調整 inter-packet delay,直到 DeviceLinkCurrentThroughput Property 值與步驟 5 中記錄的值相同。