跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

使用 blaze 攝影機#

本主題提供如何開始使用 Basler blaze 和 Smart blaze 相機的逐步概述。內容將示範如何設定相機、擷取影像以及處理產生的影像資料。

操作 blaze 相機最簡單的方式是透過 blaze Viewer,該軟體作為 pylon Supplementary Package for blaze 的一部分進行安裝。

資訊

本主題中的所有資訊均適用於所有 blaze 與 Smart blaze 相機型號。為求簡潔,文中以 "blaze" 統稱所有型號。

逐步說明#

  1. 將相機連接至您的電腦。
    有關安裝相機和軟體的資訊,請參閱 硬體安裝 (blaze) 與 軟體安裝 (blaze)。當 Status 與 Ethernet LED 閃爍綠燈 / 恆亮綠燈時,表示相機已準備就緒可供使用。如需詳細資訊,請參閱您相機型號主題中的「LED States」章節。
  2. 啟動 blaze Viewer。
    Windows: 按一下 Start > Basler > blaze Viewer。
    Linux: 輸入下列指令:/opt/pylon/bin/blazeViewer
    相機會顯示在相機選擇器下拉式清單中,且影像擷取會立即開始。
    在影像視窗區域中會開啟四個視窗,顯示不同的 元件。
    如果相機未顯示在相機選擇器中,可能是由於 IP 位址的問題所致。
  3. 設定相機:

    1. 定義 感興趣區域 (ROI)。
    2. 設定 Acquisition Frame Rate。
    3. 設定 Exposure Time。
    4. 選擇所需的 元件。
    5. 選擇所需的 Pixel Format。
    6. 選擇 Operating Mode。
    7. 如果需要,請啟用 Fast Mode。
    8. 如果產生的影像不夠理想,請最佳化 Quality 設定:

  4. 處理 量測結果。

  5. 如果需要,請儲存相機設定。
    如需詳細資訊,請參閱 blaze Viewer 概述。