跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Light Control#

使用 Light Control camera feature,您可以控制多達 4 個照明裝置。

此功能基於 SLP 協定,可讓相機與照明裝置直接相互通訊。

本主題說明 Basler ace 2、boost R 與 dart M 相機的 Light Control 功能。請參閱 Transition Period for ace 2, boost R, and dart M Cameras。

ace 2、boost R 與 dart M 相機的過渡期#

在過渡至 Peripheral Devices Control 功能期間,ace 2、boost R 與 dart M 相機出貨時可能會包含或不包含 Peripheral Devices Control 功能。

因此,共有兩個 Light Control 主題:

  • Light Control (ace U/L):
    本主題適用於繼續使用未包含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的 ace U/L 相機。Basler ace U/L 相機將不會遷移至新的韌體架構。
    它也適用於在過渡期間出貨且韌體未包含 Peripheral Devices Control 功能的 ace 2、boost R 與 dart M 相機。
  • Light Control 主題:
    本主題適用於執行包含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的相機。Light Control 功能與 Optic Control 功能一同說明,因為這些功能在 Peripheral Devices Control 下共用相同的參數。
  • 具有舊版韌體的 Basler ace 2、boost R 與 dart M 相機可以升級至較新的韌體版本。若要將相機遷移至新韌體,請聯絡 Basler 支援團隊。

資訊

作為導入 Peripheral Devices Control 功能(包含 Light Control 和 Optic Control 功能)的一部分,多個參數名稱已重新命名並重新組織。
使用舊版韌體(2026 年 9 月之前)的 Basler ace 2、boost R 與 dart M 相機使用本主題中所述的參數名稱,但基於相容性考量,也支援舊版參數名稱。

如需相關參數名稱變更的概覽,請參閱 Compatibility and Parameter Mapping 主題。

資訊

對於 dart M camera modules,目前只有在使用 Basler dart M 介面板(即 Interface Board ⁠dart M GigE RJ45 PoE 或 ⁠Interface Board dart M GigE RJ45 AUX)時,才能使用 Light Control 功能。

根據您所使用的 light,相機與燈光之間的通訊方式會有所不同:

Basler Lights Before and After Revision 05#

資訊

若要判定 Basler Light 是否具備 Integrated Light Control (ILC),請檢查燈具上的修訂版編號。訂單編號後的最後兩位數表示修訂版。在範例 2200000841-05 中,修訂版為 05。

  • Revision 05 或更新版本:該燈具具備 ILC 與內建控制器。
  • Revision 05 之前版本:該燈具不具備 ILC。它需要外接 Light Controller。

目前的 Basler Product Documentation 中不再包含不具備 ILC 的 Basler Lights 相關文件。若要取得這些燈具的資訊,請按一下這裡下載早期版本的離線文件。

使用此功能#

若要使用 Light Control 功能,您需要具備下列項目:

  • 具備整合式光源控制 (ILC) 的 Basler Light
  • 合適的 Basler Sync Cable,用於將具備整合式光源控制 (ILC) 的 Basler Light 連接到相機。此同步連接線允許您連接照明設備以及(如有必要)鏡頭,並透過相機的單一 GPIO 連接埠進行控制。您所需的 Basler Sync Cable 取決於您要操作的周邊設備。
    有關可用連接線變體及其支援的應用情境的資訊,請參閱 Basler Sync Cables。
  • 如果您使用的是 Basler Camera Light,則需要 Basler SLP Cable, M8 6p/TBL-S 電源 I/O 連接線。Basler Sync Cables 與 Basler Camera Light 不相容。
  • 執行包含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的相容相機

資訊

有關具備整合式光源控制 (ILC) 的 Basler Lights 所支援之不同光源控制模式的資訊,請參閱 Controller Types and Light Control Modes 主題。

正在初始化 Light Devices#

資訊

本節適用於實作 Peripheral Control 功能並因此使用新參數名稱的相機。

若要初始化您的燈光裝置(具備 Peripheral Devices Control 功能的相機):

  1. 請按照 Preparing Peripheral Devices 和 Checking and Clearing Errors 中所述的步驟操作。
  2. 繼續進行 Configuring Light Devices。

設定光源裝置#

若要設定您的照明裝置:

  1. 如果您的環境中有 多個 照明裝置,請將 BslLightDeviceSelector 參數設定為您要設定的裝置。
    請確保裝置已正確連線,亦即 BslLightDeviceErrorStatus 參數傳回 NoError.
  2. 如果您使用 Basler SLP Strobe Controller:
    關於何時使用 Basler SLP Controller 的資訊,請參閱 When is a Basler SLP Strobe Controller Required。

    1. 將 BslLightDeviceControlMode 參數設為 Current.
    2. 將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 Off.
    3. 將 BslLightDeviceMaxCurrent 參數設為燈光在持續運作下的標稱額定電流(以 mA 為單位)。

    注意 – 指定過高的標稱額定電流會損壞您的燈光。

    使用電流控制時,請務必指定您的燈光能夠承受的額定標稱電流。否則,您的燈光將會在運作期間受損。

  3. 將 BslLightDeviceBrightness 參數調整至所需的亮度。
    100.0 的值相當於您的燈光裝置額定標稱電流的 100 %。50 % 會將電流降低 2 倍。如果您處於選通模式,您可以將亮度設定為大於 100 %。這稱為 overdriving.

  4. 將 BslLightDeviceOperationMode 參數設定為所需的模式:
    • On:使燈光持續發光。
    • Strobe:將燈光設定為 strobe mode.
  5. 如果需要,將設定儲存至 user set。

頻閃模式#

strobe mode 允許您在需要時像閃光燈一樣操作燈光裝置,而不是持續操作。

使用 strobe mode 具有以下優點:

  • 它有助於延長燈光的壽命。透過僅在需要時操作燈光,LED 中產生的熱量較少。這減緩了燈光的老化過程。
  • 它僅在必要時才對場景進行照明,有助於降低功耗。由於曝光時間通常遠短於連續兩張影像之間的間隔時間,因此平均能耗可比連續運作時低得多。
  • 在選通模式下,您可以透過將驅動電流提高至額定值的最多 500 %(取決於燈光控制器與工作週期)來超載燈光,從而提高光輸出。

若要啟用 strobe mode,請選擇一個燈光裝置並將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 Strobe.

設定觸發訊號與頻閃持續時間#

一般而言,在選通模式下觸發燈光裝置的運作方式如下:

  • 最初,燈光處於 off 狀態。
  • 燈光透過觸發訊號被切換至 on 狀態。
  • 燈光會 保持開啟 一定時間,即 strobe duration。
  • 在 strobe duration 結束後,燈光再次被切換至 off 狀態。

若要設定觸發訊號:

  1. 將 BslPeripheralTriggerSource 參數設定為您要用來開啟連接燈光的來源,例如: FlashWindow.
  2. 若適用,請將 BslPeripheralTriggerActivation 參數設為下列其中一個值:
    • RisingEdge (預設):當訊號出現時,所有連接的燈光都會開啟 上升,亦即當信號狀態由低變高時。
    • FallingEdge:當信號 下降,亦即當信號狀態由高變低時。
    • AnyEdge:當信號 下降或上升.

若要設定 Strobe Duration:

  1. 將 BslLightDeviceStrobeMode 參數設為下列其中一個值:
    • Automatic:閃光持續時間由相機的閃光視窗持續時間(BslFlashWindowDuration 參數)控制。 BslLightDeviceStrobeDuration 參數將變為唯讀,並顯示計算出的閃光持續時間。
    • Manual:您可以自行定義閃光持續時間,透過 BslLightDeviceStrobeDuration 參數的值。
  2. 如果您選擇 Manual strobe mode,請將 BslLightDeviceStrobeDuration 參數設為所需的閃光持續時間(以微秒為單位)。

資訊

  • 如果您正在使用 Trigger Width exposure mode 或 Exposure Auto 自動功能,請勿使用 Automatic strobe mode。否則,相機和燈光可能會出現無法預期的行為。
  • 如果您正在使用 Sequencer 功能,則無法使用 Automatic strobe mode。
  • 在 Automatic strobe mode 下,計算出的閃光持續時間可能會短於閃光視窗持續時間。這是為了補償燈光開啟所需的時間,亦即開啟延遲。
  • 如果您在相機效能的極限狀態下運作,可能會發生 overtriggering。

超載驅動光源裝置#

燈光過載驅動是指在閃光模式下,您可以增加電流以提升光強度。

注意 – 過載驅動可能會損壞您的燈光。

請仔細閱讀本節中的說明,以避免損壞連接的燈光,並確保燈光不會過早老化。

若要過載驅動燈光裝置:

  1. 如果您使用的是 05 版本之前的 Basler Light 或第三方照明設備:

    1. 根據目前的工作週期(duty cycle)與閃光持續時間,計算您裝置允許的最大電流。在 Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機上,您可以讀取 BslLightDeviceDutyCycle 參數來決定目前的工作週期。
    2. 將 BslLightDeviceOverdriveLimit 相應地設定參數。例如,如果您的燈光可以承受其標稱電流額定值的 200%,請將 Overdrive Limit 設定為 200.0。

    對於 Basler Camera Light,過載限制會自動計算,且 BslLightDeviceOverdriveLimit 參數將無法使用。

  2. 將 BslLightDeviceBrightness 設為大於 100.0 的值。

資訊

  • 如果您將 BslLightDeviceBrightness 若值大於 100%,則燈光可以在 Trigger Control Mode 中運作,同時保留大於 100% 的亮度值。
    在此模式下操作燈光可消除與 SLP 控制的 Overdrive 操作相關的通訊負擔。因此,可以實現更高的最高影格率,特別是在需要高觸發頻率的應用中。

  • 支援的範圍 BslLightDeviceBrightness 參數值取決於工作週期和 Strobe Duration。如果請求的 Overdrive 值超過允許的限制,則無法套用。
    若要增加可用的 Overdrive 範圍,請縮短 Strobe Duration 和/或降低影格率。

資訊

在整合式光源控制模式和觸發控制模式中使用過載 (Overdrive) 功能:

在「整合式Light Control(ILC)」模式與「觸發控制」模式之間切換時,任何已設定的過載參數都會被保留並持續生效。這讓您無需額外設定,即可直接運用先前設定的過載參數。此外,此模式支援比「整合式光線控制(ILC)」模式更高的閃光頻率,在高速攝影應用中提供更大的靈活性。

為了確保可靠運作,整合的保護機制會持續監控運作條件並防止 LED 損壞,即使在使用 Overdrive 設定時也是如此。

有關如何在觸發控制模式與整合控制模式之間切換的資訊,請參閱《在觸發控制與整合Light Control 模式之間切換》。

當使用外部控制器(例如 SLP Strobe Controller)對燈光進行 Overdrive 時,請考慮以下事項以避免損壞燈光裝置:

  • 如果您不確定燈光在 Strobe 模式下可以承受的最大電流,請參閱燈光製造商的規格或直接聯絡製造商。
  • 由於增加的電流會導致 LED 產生更多熱量,因此請在各個閃光脈衝之間留出充足的冷卻時間。一般而言,較高的脈衝強度需要較長的脈衝間隔。
  • 請將 Exposure Time 納入考量,因為它會直接影響脈衝持續時間,進而影響工作週期。

資訊

當需要極短的脈衝寬度、非常快的上升和下降時間,和/或非常高的 Overdrive 級別(通常高於 400 %)時,建議使用外部控制器進行 Overdrive 操作。

這類嚴苛應用的典型範例包括低於 24 µs 的響應時間以及短於 5 µs 的乾淨光脈衝。

在許多情況下,透過仔細優化脈衝時序,亦可利用配備整合式光源控制(ILC)功能的 Basler Lights 內建控制器,達到所需的時序精確度與脈衝特性。然而,對於需要極高過驅動水準的應用,通常採用外部控制器會更為理想。

安全功能#

Basler 燈光裝置實作了下列安全功能,以避免損壞硬體:

SLP Light Controllers 上的安全功能#

資訊

如需關於何時使用 Basler SLP Controller 的資訊,請參閱何時需要 Basler SLP Strobe Controller。

大於 2 A 的電流若搭配長 Exposure Time 與高工作週期,可能會損壞控制器硬體。

為避免發生此情況,您無法將 Basler SLP Light Controllers 的 nominal current (BslLightDeviceMaxCurrent 參數) 設定為大於 2000 mA。

不過,如果您正在 overdriving 該裝置,可能會產生大於 2 A 的電流。

在此情況下,相機將自動調整特定燈光裝置設定的最大值。請參閱下方表格。

輸出電流 (額定電流 x 亮度百分比) 最大選通脈衝持續時間 最大工作週期
低於 2 A - 100 %
2 A to <3 A 5 ms 15 %
3 A to <4 A 5 ms 8 %
4 A to <5 A 5 ms 6 %
5 A to <6 A 5 ms 4 %
6 A to <8 A 1 ms 4 %
8 A to <9 A 1 ms 3 %
9 A to <10 A 1 ms 2 %
Camera Lights 上的安全功能#

關於未配備 ILC 的 Basler 燈具(即修訂號 05 之前的版本)的文件,已不再包含在當前的 Basler 產品文件中。若您需要這些產品的相關資訊,請參閱較早版本的離線文件,您可點擊此處下載。

GPIO 線路設定#

相機會透過其中一個相機的 GPIO 線路與燈光裝置進行通訊:
在 ace 2、boost R 與 dart M 相機,相機一律會使用 Line 3 進行光學通訊。因此,當啟用 Light Control 功能時, 行模式 Line 3 的會自動設定為 InOut 會設為 線路連接 且 LightControl.

光源裝置 ID#

透過 SLP 通訊協定連接的每個照明裝置都有一個照明裝置 ID。該 ID 儲存在裝置上。

有效的照明裝置 ID 為 1、2、3、4 和 7。所有裝置出廠時的 ID 皆設為 7(出廠預設值)。

當使用 BslPeripheralEnumerateDevices 或 BslLightControlEnumerateDevices 命令列舉裝置時,相機會自動搜尋 ID 設為 7 的裝置,並將 1 到 4 之間下一個可用的 ID 指派給它。

當使用一個以上的照明裝置時,必須確保其 ID 各不相同。使用 ID 相同的裝置會導致通訊錯誤。

提示

防止衝突的最佳方法是逐一連接裝置,並在連接裝置後始終指派新的唯一 ID。

  • 範例 1:假設您連接了一個新的照明裝置並列舉裝置。相機會將 ID 1 指派給該裝置。然後,您中斷連接該裝置,連接下一個照明裝置,並再次列舉裝置。相機也會將 ID 1 指派給此裝置。
  • 範例 2:假設您連接了兩個新的照明裝置並列舉裝置。相機會找到兩個 ID 設為 7 的裝置,並將下一個可用的 ID(即 1)分別指派給它們。

在這兩個範例中,當您將兩個照明裝置都連接到相機時,將會發生通訊錯誤。您必須變更其中一個 ID 以解決衝突。

變更光源裝置 ID#

若要變更照明裝置的 ID:

  1. 請確保燈光裝置已初始化;請參閱初始化燈光裝置。
  2. 將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 Off.
  3. 將 BslLightDeviceSelector 參數設為您要變更 ID 的 Basler 照明裝置。
  4. 將 BslLightDeviceChangeID 參數設為所需的 ID,例如 Device1.
  5. 在 ace 2、boost R 與 dart M 相機,執行 BslLightDeviceNewIDSave 命令。

使用 Light Control 功能時的注意事項#

  • 當 BslLightControlMode 且 On上, Serial Communication 功能停用時。這是因為 Light Control 功能同時也會使用 Serial Communication。
  • 避免使用非常短的 Flash Window 訊號。否則,所產生影像中的某些行可能會過亮,而其他行則會過暗。
  • 在設定 BslLightControlMode 參數設為 On時,燈光裝置實際開啟會有最多 1 秒的延遲。因此,第一張影像可能會過暗。您可以放棄此影像,或者如果您需要所有影像,請在適當的延遲後開始影像擷取。
  • Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機:從 user set載入燈光裝置設定時,這些設定只有在執行 BslLightControlEnumerateDevices 命令。

過度觸發#

如果您讓相機在其效能極限的高標下運行,可能會發生照明設備過度觸發(overtriggering)的情形。過度觸發是指照明設備在尚未準備就緒時就接收到觸發訊號,例如它仍處於關閉光源的過程中。這意味著觸發訊號將被忽略,且在下一次曝光時光源不會亮起。
在大多數情況下,照明發生過度觸發是因為持續的通訊(狀態檢查)或超頻(overdrive)冷卻。關閉光源幾乎絕不會花費超過 2 µs 的時間。

為了更好地理解這個問題,請考慮以下範例。

一台能夠達到 100 fps 的相機在運行時,Exposure Time 設定為 50 ms。在這種配置下,相機每秒擷取 20 個畫面,且連續曝光之間沒有間隙。因此,Light Control 觸發必須精確地發生在兩次曝光之間的轉換點上。

在實務上,這個運作點相當關鍵,因為可用的時間窗口極小。雖然光脈衝本身是以高度準確的時間來產生,但照明設備需要一小段時間來回報前一個脈衝已完成。由於此狀態更新延遲的變動(最高約 2 µs),相機偶爾可能會在照明回報準備就緒之前就觸發下一個脈衝。在這種情況下,觸發會被忽略,產生的影像可能會比預期更暗。

資訊

如果您注意到偶爾出現偏暗的影像,請考慮將照明設為連續模式運行。或者,您可以使用 Acquisition Frame Rate 功能稍微降低畫面更新率,以便在連續觸發之間引入額外的時間裕度。

監控過度觸發#

在 ace 2、boost R 與 dart M 相機上, BslLightControlOvertriggerCount 參數可用。它允許您監控發送了多少個觸發訊號,而此時至少有一個連接的燈光裝置尚未準備就緒。

範例: 假設有 4 個燈光裝置連接到您的相機。您在其中 3 個裝置尚未準備就緒時發送觸發訊號。因此, BslLightControlOvertriggerCount 參數增加 1。

該參數最多計數到 65 535 的最大值。之後,它會停止計數。

若要重設過度觸發計數器,請執行 BslLightControlOvertriggerCountReset 命令。

檢查與清除錯誤#

Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機可以從連接的燈光裝置讀取以下錯誤資料:

  • error status 可以幫助您自行修正錯誤。
  • error code 提供有關錯誤類型的附加資訊,可由 Basler 支援團隊進行評估。

若要檢查並清除錯誤:

  1. 如果您連接了多個裝置:
    1. 檢查 BslPeripheralErrorSummary 或 BslLightControlErrorSummary 參數以找出哪個裝置發生問題,例如 Device2.
    2. 將 BslLightDeviceSelector 參數設定為發生問題的裝置。
  2. 取得 BslLightDeviceErrorStatus 參數的值,並在下方的 Error Statuses 表中尋找其含義。
  3. 如果錯誤狀態為 "Hardware Error":
    1. 執行 BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear 命令。
    2. 取得 BslLightDeviceErrorCode 參數的值,並在下方的 Error Codes 表中尋找其含義。
    3. 如果可能,請修正錯誤。
  4. 如果錯誤狀態不是 "Hardware Error":
    1. 如果可能,請修正錯誤。
    2. 執行 BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear 命令以將錯誤狀態重設為 NoError.
Error Statuses#

影像 BslLightDeviceErrorStatus 參數可接受下列值:

Value 含義
Communication Error 如果照明裝置與相機之間的資料傳輸發生故障,就會發生通訊錯誤。這可能是由於使用過長的纜線或線路上有太多雜訊所造成的。
Connection Lost 與先前連線的照明裝置已失去連線。例如,如果纜線鬆脫,就可能會發生這種情況。
Hardware Error 照明裝置發生技術故障。如需有關硬體錯誤類型的詳細資訊,請執行 BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear 命令以擷取 error code.a
Light Device Error 照明裝置發生內部錯誤。a
No Error 未偵測到錯誤。
Not Connected 照明裝置未連線至相機,或尚未列舉。執行 BslLightControlEnumerateDevices 命令以列舉裝置。
不支援的裝置版本 此燈光裝置與目前的相機不相容。請聯絡支援團隊以確認是否有可用的韌體更新。
Error Codes (ILC Mode)#

當新的 Basler Light 在以下模式下運行: 整合式光源控制模式(ILC)上, BslLightDeviceErrorCode 參數可接受下列值:

程式碼 姓名 描述
0x01 TemperatureTooHigh 微控制器溫度大於 65 °C (149 °F)。
0x02 SupplyVoltageTooHigh 供應電壓大於 26 V。
0x03 SupplyVoltageTooLow 供應電壓小於 21.5 V。
0x04 LEDDRIVERFAULT LED 驅動器的綜合故障(短路、斷路、過溫)
0x05 UARTFrameError 接收到有問題的 UART 訊框。
0x06 UARTMessageParityError UART 訊息中出現同位檢查 (Parity) 錯誤
0x07 FREE1 保留 / 目前未使用
0x08 FREE2 保留 / 目前未使用
0x09 ReadBufferOverflow 接收緩衝區已滿溢。
0x0A SLPVoltageTooHigh SLP 匯流排電壓大於 6 V(額定值 3.3 V)。
0x0B DutyCycleOrPulseLength 工作週期或脈衝長度超過過載 (overdrive) 表的限制。
0x0C CurrentSettingToHighForOverdriveTable 設定的電流超過過載表。
0x0D CurrentSettingToHighForLEDDriver 過載表允許的電流高於 LED 驅動器所能支援的電流。
Error Codes (Other Light Control Modes)#

當 Basler Light 在其他 Light Control 模式下運作時亦即 Trigger Control Mode 或 Current Control Mode上, BslLightDeviceErrorCode 參數可接受下列值:

Value 含義
0x30024 Light Controller 的燈光連接器發生短路。這可能是由故障的燈光單元所引起的。
0x3002A Light Controller 無法提供要求的電流。請嘗試降低 BslLightDeviceCurrent 參數值。
(其他) 請提供錯誤代碼並聯絡 Basler 支援團隊。

  1. 拔掉並重新連接電源供應器可能會解決此問題。為確保完成電源循環(power-cycling),控制器必須斷電五分鐘。這是正常現象。如果您使用的是多個控制器,其他控制器也必須進行電源循環,即使它們未發生任何故障。

範例程式碼#

ace 2, boost R, dart M 相機#
// Enable the light control mode
camera.BslPeripheralControlMode.SetValue(BslPeripheralControlMode_On);
//Enumerate the light devices
camera.BslPeripheralEnumerateDevices.Execute();
//Select light device 1
camera.BslPeripheralDeviceSelector.SetValue(BslPeripheralDeviceSelector_Device1);
//Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.BslLightDeviceCurrent.SetValue(100.0);
//Set the brightness to 100 %
camera.BslLightDeviceBrightness.SetValue(100.0);
//Set the operation mode to Strobe
camera.BslLightDeviceOperationMode.SetValue(BslLightDeviceOperationMode_Strobe);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable the light control mode
CEnumParameter(nodemap, "BslPeripheralControlMode").SetValue("On");
// Enumerate the light devices
CCommandParameter(nodemap, "BslPeripheralEnumerateDevices").Execute();
// Select light device 1
CEnumParameter(nodemap, "BslPeripheralDeviceSelector_Device1").SetValue("Device1");
// Set the nominal current of device 1 to 100 mA
CFloatParameter(nodemap, "BslLightDeviceCurrent").SetValue(100.0);
// Set the brightness to 100 %
CFloatParameter(nodemap, "BslLightDeviceBrightness").SetValue(100.0);
// Set the operation mode to Strobe
CEnumParameter(nodemap, "BslLightDeviceOperationMode").SetValue("Strobe");
// Enable the light control mode
camera.Parameters[PLCamera.BslPeripheralControlMode].SetValue(PLCamera.BslPeripheralControlMode.On);
// Enumerate the light devices
camera.Parameters[PLCamera.BslPeripheralEnumerateDevices].Execute();
// Select light device 1
camera.Parameters[PLCamera.BslPeripheralDeviceSelector_Device1].SetValue(PLCamera.BslPeripheralDeviceSelector.Device1);
// Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceCurrent].SetValue(100.0);
// Set the brightness to 100 %
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceBrightness].SetValue(100.0);
// Set the operation mode to Strobe
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceOperationMode].SetValue(PLCamera.BslLightDeviceOperationMode.Strobe);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Enable the light control mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslPeripheralControlMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Enumerate the light devices */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "BslPeripheralEnumerateDevices");
CHECK(errRes);
/* Select light device 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslPeripheralDeviceSelector_Device1", "Device1");
CHECK(errRes);
/* Set the nominal current of device 1 to 100 mA */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslLightDeviceCurrent", 100.0);
CHECK(errRes);
/* Set the brightness to 100 % */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslLightDeviceBrightness", 100.0);
CHECK(errRes);
/* Set the operation mode to Strobe */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslLightDeviceOperationMode", "Strobe");
CHECK(errRes);
# Enable the light control mode
camera.BslPeripheralControlMode.Value = "On"
# Enumerate the light devices
camera.BslPeripheralEnumerateDevices.Execute()
# Select light device 1
camera.BslPeripheralDeviceSelector_Device1.Value = "Device1"
# Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.BslLightDeviceCurrent.Value = 100.0
# Set the brightness to 100 %
camera.BslLightDeviceBrightness.Value = 100.0
# Set the operation mode to Strobe
camera.BslLightDeviceOperationMode.Value = "Strobe"

您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。