Light Control (ace U/L)#
此功能基於 SLP 協定,可讓相機與照明裝置直接相互通訊。
本主題說明 Basler ace U/L 相機的 Light Control 功能,並在過渡期內說明適用於 Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機的功能。
資訊
如果您使用的是不含內部 SLP 控制器的光源,則需要外部控制器(例如 Basler SLP Strobe Controller),以便在相機與光源之間進行通訊。
資訊
舊款 Basler Lights 與新款 Basler Lights:
早期世代的 Basler Lights 是不含 ILC(不具備智慧光源控制)的光源。這些光源需要獨立的控制器來進行光源控制。
目前的 Basler 產品說明文件中已不再包含舊款不含 ILC 的 Basler 光源以及已停產的 Basler Camera Lights 的相關文件。僅在本主題中可找到部分資訊。如果您需要更多關於這些產品的資訊,請參閱早期版本的離線文件,您可以點擊這裡進行下載。
ace 2、boost R 與 dart M 相機的過渡期#
在導入 Peripheral Devices Control 功能期間,ace 2、boost R 與 dart M 相機出廠時可能搭載舊版韌體,或已搭載包含 Peripheral Devices Control 功能的韌體。
因此,共有兩個 Light Control 主題:
- Light Control (ace U/L):
此主題適用於繼續使用不具備 Peripheral Devices Control 功能之韌體的 ace U/L 相機。Basler ace U/L 相機將不會遷移至新的韌體架構。
它也適用於在過渡期間出廠時搭載不具備 Peripheral Devices Control 功能之韌體的 ace 2、boost R 和 dart M 相機。 - Light Control 主題:
此主題適用於執行包含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的相機,即 Basler ace 2、boost R 與 dart M 相機。此 Light Control 功能與 Optic Control 功能一同被描述為 Peripheral Devices Control 功能的一部分。 - 在過渡期內,ace 2、boost R 與 dart M 相機出廠時可能搭載包含或不含 Peripheral Devices Control 功能的韌體。這些產品系列的相機可以升級至較新的韌體版本。若要將相機遷移至新韌體,請聯絡 Basler 支援團隊。
使用此功能#
設定光源裝置#
若要將您的光源裝置設定為與 Basler ace U/L 相機搭配使用或用於特定相機:
-
使用 pylon Viewer 時,請確保已選取 Features 窗格中的 Polling 選項:

-
請確保相機處於閒置狀態,也就是未擷取影像。
- 如果尚未連線,請連接照明裝置與控制器。
- 將
BslLightControlMode參數設為On. - 執行
BslLightControlEnumerateDevices命令。
這會透過 GPIO line 啟用照明裝置通訊,並指派 light device ID. - 如果您的環境中有 多個 照明裝置,請將
BslLightDeviceSelector參數設定為您要設定的裝置。
請確保裝置已正確連線,亦即BslLightDeviceErrorStatus參數傳回NoError. -
如果您使用 Basler SLP Strobe Controller:
- 將
BslLightDeviceControlMode參數設為Current. - 將
BslLightDeviceOperationMode參數設為Off. -
將
BslLightDeviceMaxCurrent參數設為燈光在持續運作下的標稱額定電流(以 mA 為單位)。注意 – 指定過高的標稱額定電流會損壞您的燈光。
使用電流控制時,請務必指定您的燈光能夠承受的標稱額定電流。
否則,您的燈光在運作過程中將會受損。
- 將
-
將
BslLightDeviceBrightness參數調整至所需的亮度。
100.0 的值對應於您的燈光裝置標稱額定電流的 100 %。50 % 會將電流降低 2 倍。您也可以將亮度設定為超過 100 %。這稱為 overdriving. - 將
BslLightDeviceOperationMode參數設定為所需的模式:On:使燈光持續發光。Strobe:將燈光設定為 strobe mode.
- 如果需要,將設定儲存至 user set。
資訊
- 如果您使用 Basler Camera Light,則
BslLightDeviceControlMode和BslLightDeviceMaxCurrent參數將會自動設定。 - 每次您從電流切換至電壓(反之亦然)時,控制器都會有一個短暫的初始化階段,在此期間連接的燈會亮起。這可能長達 15 s,屬於正常現象。
頻閃模式#
strobe mode 允許您在需要時像閃光燈一樣操作燈光裝置,而不是持續操作。
使用 strobe mode 具有以下優點:
- 它有助於延長燈光的壽命。透過僅在需要時操作燈光,LED 中產生的熱量較少。這減緩了燈光的老化過程。
- 在 strobe mode 下,您可以 overdrive 燈光,即將供應的電流增加到最高 500 %(針對 Light Controller),這會增加燈光的亮度。
若要啟用 strobe mode,請選擇一個燈光裝置並將 BslLightDeviceOperationMode 參數設為 Strobe.
設定觸發訊號與頻閃持續時間#
通常,觸發燈光裝置的運作方式如下:
- 最初,燈光處於 off 狀態。
- 燈光透過觸發訊號被切換至 on 狀態。
- 燈光會 保持開啟 一定時間,即 strobe duration。
- 在 strobe duration 結束後,燈光再次被切換至 off 狀態。
ace 2、boost R 與 dart M 相機#
本節適用於執行不含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的 ace 2、boost R 與 dart M 相機。對於出廠時搭載包含 Peripheral Devices Control 功能之韌體的 ace 2、boost R 與 dart M 相機,請參閱 Peripheral Devices Control 下方的 Light Control 主題。
若要在 ace 2、boost R 和 dart M 相機上設定觸發訊號與 strobe duration:
- 將
BslLightControlTriggerSource參數設定為您要用來開啟連接燈光的來源,例如:FlashWindow. - 若適用,請將
BslLightControlTriggerActivation參數設為下列其中一個值:RisingEdge(預設):當訊號出現時,所有連接的燈光都會開啟 上升,亦即當信號狀態由低變高時。FallingEdge:當信號 下降,亦即當信號狀態由高變低時。AnyEdge:當信號 下降或上升.
- 將
BslLightDeviceStrobeMode參數設為下列其中一個值:Automatic:閃光持續時間由相機的閃光視窗持續時間(BslFlashWindowDuration參數)控制。BslLightDeviceStrobeDuration參數將變為唯讀,並顯示計算出的閃光持續時間。Manual:您可以自行定義閃光持續時間,透過BslLightDeviceStrobeDuration參數的值。
- 如果您選擇
Manualstrobe mode,請將BslLightDeviceStrobeDuration參數設為所需的閃光持續時間(以微秒為單位)。
資訊
- 如果您正在使用 Trigger Width exposure mode 或 Exposure Auto 自動功能,請勿使用 Automatic strobe mode。否則,相機和燈光可能會出現無法預期的行為。
- 如果您正在使用 Sequencer 功能,則無法使用 Automatic strobe mode。
- 在 Automatic strobe mode 下,計算出的閃光持續時間可能會短於閃光視窗持續時間。這是為了補償燈光開啟所需的時間,亦即開啟延遲。
- 如果您在相機效能的極限狀態下運作,可能會發生 overtriggering。
ace U/L 相機#
若要在 ace U/L 相機上設定觸發信號和閃光持續時間:
-
如果您使用的是 rolling shutter 相機,請將
BslLightControlTriggerMode參數設為下列其中一個值:ExposureActive:當曝光開始時,所有連接的燈光都會開啟。請僅在未 重疊 圖像擷取。FlashWindow:當相機的 Flash Window 訊號上升時,所有連接的燈光都會開啟。如果您使用此模式,請確保您的相機型號支援 Flash Window 訊號。
在具備 global shutter 的相機上,當曝光開始時,所有連接的燈光都會保持開啟。
-
將
BslLightDeviceStrobeMode參數設為下列其中一個值:Automatic:閃光持續時間由相機的ExposureTime參數控制。Manual:您可以自行定義閃光持續時間,透過BslLightDeviceStrobeDuration參數的值。
- 如果您選擇
Manualstrobe mode,請將BslLightDeviceStrobeDuration參數設為所需的閃光持續時間。
資訊
- 如果您使用 Trigger Width 曝光模式、Sequencer 功能,或是 Gain Auto 或 Exposure Auto 自動功能,則 Automatic 閃光模式將無法使用。
- 如果您在相機效能的極限狀態下運作,可能會發生 overtriggering。
超載驅動光源裝置#
注意 – 過載驅動可能會損壞您的燈光。
請仔細閱讀本節中的說明,以避免損壞連接的燈光,並確保燈光不會過早老化。
燈光過載驅動是指在閃光模式下,您可以增加電流以提升光強度。
若要過載驅動燈光裝置:
-
如果您使用的是舊款 Basler Light 或第三方光源裝置:
- 根據目前的工作週期與閃光持續時間,計算您裝置的最大允許電流。在執行不包含 Peripheral Device Control 功能的 Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機上,您可以讀取
BslLightDeviceDutyCycle參數來決定目前的工作週期。 - 將
BslLightDeviceOverdriveLimit參數進行相應設定。例如,如果您的燈光可以承受其標稱電流額定值的 200%,請將過載限制設為 200.0。
如果您使用的是 Basler Camera Light,過載限制會自動計算,且
BslLightDeviceOverdriveLimit參數將無法使用。 - 根據目前的工作週期與閃光持續時間,計算您裝置的最大允許電流。在執行不包含 Peripheral Device Control 功能的 Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機上,您可以讀取
-
將
BslLightDeviceBrightness設為大於 100.0 的值。
進行過載驅動時,請考慮以下事項以避免損壞您的燈光:
- 如果您不確定燈光在閃光模式下可以承受的最大電流是多少,請向燈光製造商諮詢。
- 由於電流增加會導致 LED 發熱更嚴重,因此您必須在各個閃光脈衝之間留出足夠的時間,讓燈光冷卻。一般而言,脈衝強度越高,脈衝之間應留出的時間就越長。
- 請考慮曝光時間,因為這會影響脈衝的長度和工作週期。
安全功能#
舊款 Basler 光源裝置中實作了以下安全功能,以避免硬體受損:
SLP Light Controllers 上的安全功能#
大於 2 A 的電流若搭配長 Exposure Time 與高工作週期,可能會損壞控制器硬體。
為避免發生此情況,您無法將 Basler SLP Light Controllers 的 nominal current (BslLightDeviceMaxCurrent 參數) 設定為大於 2000 mA。
不過,如果您正在 overdriving 該裝置,可能會產生大於 2 A 的電流。
在此情況下,相機將自動調整特定燈光裝置設定的最大值。請參閱下方表格。
| 輸出電流 (額定電流 x 亮度百分比) | 最大選通脈衝持續時間 | 最大工作週期 |
|---|---|---|
| 低於 2 A | - | 100 % |
| 2 A to <3 A | 5 ms | 15 % |
| 3 A to <4 A | 5 ms | 8 % |
| 4 A to <5 A | 5 ms | 6 % |
| 5 A to <6 A | 5 ms | 4 % |
| 6 A to <8 A | 1 ms | 4 % |
| 8 A to <9 A | 1 ms | 3 % |
| 9 A to <10 A | 1 ms | 2 % |
Camera Lights 上的安全功能#
在 Basler Camera Lights 上,如果所選亮度相對於選通脈衝持續時間與工作週期而言過高,選通脈衝持續時間將會縮短,或觸發訊號將會遭到忽略。請參閱下方表格。
| 所需亮度 | 最大選通脈衝持續時間 | 最大工作週期 |
|---|---|---|
| 0–100 % | - | 100 % |
| 101–200 % | 30 ms | 30 % |
| 201–300 % | 10 ms | 20 % |
| 301–500 % | 2 ms | 10 % |
| 501–1000 % | 1 ms | 5 % |
GPIO 線路設定#
相機會透過其中一個相機的 GPIO 線路與燈光裝置進行通訊:
- 在 ace 2、boost R 與 dart M 相機,其執行的是韌體 但不包含 具有 Peripheral Devices Control 功能,相機一律使用 Line 3 進行光學通訊。因此,當啟用 Light Control 功能時, 行模式 Line 3 的
InOut會設為 線路連接 且LightControl. - 在 ace U/L 相機上,
BslLightControlSource參數會顯示相機用於光學通訊的 GPIO 線路。
光源裝置 ID#
透過 SLP 通訊協定連接的每個照明裝置都有一個照明裝置 ID。該 ID 儲存在裝置上。
有效的照明裝置 ID 為 1、2、3、4 和 7。所有裝置出廠時的 ID 皆設為 7(出廠預設值)。
當使用 BslLightControlEnumerateDevices 命令列舉裝置時,相機會自動搜尋 ID 設為 7 的裝置,並將 1 到 4 之間下一個可用的 ID 指派給它。
當使用一個以上的照明裝置時,必須確保其 ID 各不相同。使用 ID 相同的裝置會導致通訊錯誤。
提示
防止衝突的最佳方法是逐一連接裝置,並在連接裝置後始終指派新的唯一 ID。
- 範例 1:假設您連接了一個新的照明裝置並列舉裝置。相機會將 ID 1 指派給該裝置。然後,您中斷連接該裝置,連接下一個照明裝置,並再次列舉裝置。相機也會將 ID 1 指派給此裝置。
- 範例 2:假設您連接了兩個新的照明裝置並列舉裝置。相機會找到兩個 ID 設為 7 的裝置,並將下一個可用的 ID(即 1)分別指派給它們。
在這兩個範例中,當您將兩個照明裝置都連接到相機時,將會發生通訊錯誤。您必須變更其中一個 ID 以解決衝突。
變更光源裝置 ID#
若要變更照明裝置的 ID:
- 將
BslLightControlMode參數設為On. - 將
BslLightDeviceOperationMode參數設為Off. - 將
BslLightDeviceSelector參數設為您要變更 ID 的 Basler 照明裝置。 - 將
BslLightDeviceChangeID參數設為所需的 ID,例如Device1.
在 ace U/L 相機,ID 會立即變更。 - 在 ace 2、boost R 與 dart M 相機,其執行的是韌體 但不包含 具有 Peripheral Devices Control 功能,請執行
BslLightDeviceNewIDSave命令。
使用 Light Control 功能時的注意事項#
- 當
BslLightControlMode且On上, Serial Communication 功能停用時。這是因為 Light Control 功能同時也會使用 Serial Communication。 - Basler Camera Lights use pulse width modulation (PWM), the Basler SLP Strobe Controller doesn't. If you're using very short exposure times (<500 µs) and a brightness value other than 100 %, PWM can lead to brightness fluctuations or to stripes in rolling shutter cameras.
- 避免使用非常短的 Flash Window 訊號。否則,所產生影像中的某些行可能會過亮,而其他行則會過暗。
- 在設定
BslLightControlMode參數設為On時,燈光裝置實際開啟會有最多 1 秒的延遲。因此,第一張影像可能會過暗。您可以放棄此影像,或者如果您需要所有影像,請在適當的延遲後開始影像擷取。 - 超驅動 Basler Camera Light 時,相機的運作頻率請勿超過每秒 60 張畫面。否則,相機和燈光可能會出現無法預期的行為。
- Basler ace 2、boost R 和 dart M 相機,其執行的是韌體 但不包含 具有 Peripheral Devices Control 功能:
從以下來源載入光源裝置設定時: user set載入燈光裝置設定時,這些設定只有在執行BslLightControlEnumerateDevices命令。
過度觸發#
如果您在相機效能的極限邊緣運作相機,可能會發生燈光裝置過度觸發(overtriggering)的情況。過度觸發是指燈光裝置在尚未準備就緒時收到觸發訊號,例如因為它仍處於關閉燈光的過程中。這意味著觸發訊號將被忽略,並且燈光在下一次曝光時不會亮起。
為了更好地理解這個問題,請考慮以下範例。
一部最高支援 100 fps 的相機以曝光時間設定為 50 ms 的方式運作。因此,相機以極快的速度連續擷取每秒 20 張畫面,曝光之間沒有任何暫停。這意味著燈光裝置的觸發必須準確地落在兩次曝光之間的邊緣。
在實務上,這幾乎是不可能的,因為固有的抖動會導致觸發有時會在燈光仍在關閉時到達。在這些情況下,觸發將被忽略,所產生的影像將會過暗。
由於抖動是不規則的,因此沒有精確的方法可以防止這種情況發生。如果您注意到您的某些影像比其他影像暗,請考慮以連續模式運作燈光。您也可以嘗試使用 Acquisition Frame Rate 功能來調整影格率。
監控過度觸發#
在 ace 2、boost R 與 dart M 相機,執行的是韌體 但不包含 具有 Peripheral Devices Control 功能, BslLightControlOvertriggerCount 參數可用。它允許您監控發送了多少個觸發訊號,而此時至少有一個連接的燈光裝置尚未準備就緒。
範例: 假設有 4 個燈光裝置連接到您的相機。您在其中 3 個裝置尚未準備就緒時發送觸發訊號。因此, BslLightControlOvertriggerCount 參數會增加 1。此參數的累計上限為 65,535。之後便會停止計數。若要重設過觸發 Counter,請執行 BslLightControlOvertriggerCountReset 命令。
檢查與清除錯誤#
ace 2、boost R 與 dart M 相機#
執行未包含 Peripheral Devices Control 功能韌體的 Basler ace 2、boost R 與 dart M 相機,可以從連接的照明設備中讀取以下錯誤資料:
- error status 可以幫助您自行修正錯誤。
- error code 提供有關錯誤類型的附加資訊,可由 Basler 支援團隊進行評估。
若要檢查並清除錯誤:
- 如果您連接了多個裝置:
- 檢查
BslLightControlErrorSummary參數以找出哪個裝置發生問題,例如Device2. - 將
BslLightDeviceSelector參數設定為發生問題的裝置。
- 檢查
- 取得
BslLightDeviceErrorStatus參數的值,並在下方的 Error Statuses 表中尋找其含義。 - 如果錯誤狀態為 "Hardware Error":
- 執行
BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear命令。 - 取得
BslLightDeviceErrorCode參數的值,並在下方的 Error Codes 表中尋找其含義。 - 如果可能,請修正錯誤。
- 執行
- 如果錯誤狀態不是 "Hardware Error":
- 如果可能,請修正錯誤。
- 執行
BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear命令以將錯誤狀態重設為NoError.
Error Statuses#
影像 BslLightDeviceErrorStatus 參數可接受下列值:
| Value | 含義 |
|---|---|
| Communication Error | 如果照明裝置與相機之間的資料傳輸發生故障,就會發生通訊錯誤。這可能是由於使用過長的纜線或線路上有太多雜訊所造成的。 |
| Connection Lost | 與先前連線的照明裝置已失去連線。例如,如果纜線鬆脫,就可能會發生這種情況。 |
| Hardware Error | 照明裝置發生技術故障。如需有關硬體錯誤類型的詳細資訊,請執行 BslLightDeviceErrorStatusReadAndClear 命令以擷取 error code.a |
| Light Device Error | 照明裝置發生內部錯誤。a |
| No Error | 未偵測到錯誤。 |
| Not Connected | 照明裝置未連線至相機,或尚未列舉。執行 BslLightControlEnumerateDevices 命令以列舉裝置。 |
| 不支援的裝置版本 | 此燈光裝置與目前的相機不相容。請聯絡支援團隊以確認是否有可用的韌體更新。 |
Error Codes#
影像 BslLightDeviceErrorCode 參數可接受下列值:
| Value | 含義 |
|---|---|
| 0x30024 | Light Controller 的燈光連接器發生短路。這可能是由故障的燈光單元所引起的。 |
| 0x3002A | Light Controller 無法提供要求的電流。請嘗試降低 BslLightDeviceCurrent 參數值。 |
| (其他) | 請提供錯誤代碼並聯絡 Basler 支援團隊。 |
ace U/L 相機#
Basler ace U/L 相機可以讀取來自所連接燈光裝置的錯誤清單。
最多可儲存 25 個錯誤。如果發生第 26個錯誤,最舊的錯誤將被覆寫,依此類推。
檢查並清除錯誤是一個反覆的過程,取決於發生的錯誤數量。
若要檢查並清除錯誤:
- 如果您連接了多個裝置:
- 檢查
BslLightControlErrorStatus參數以找出哪個裝置發生問題,例如Device2. - 將
BslLightDeviceSelector參數設定為發生問題的裝置。
- 檢查
- 取得
BslLightDeviceLastError參數並在下表中查詢其含意。 - 請修正對應的錯誤。
- 若要從錯誤清單中刪除最後一個錯誤,請執行
BslLightDeviceClearLastError命令。 - 持續取得並刪除最後一個錯誤,直到
BslLightDeviceLastError參數顯示NoError.
| Value | 含義 |
|---|---|
| Communication Error | 如果照明裝置與相機之間的資料傳輸發生故障,就會發生通訊錯誤。這可能是由於使用過長的纜線或線路上有太多雜訊所造成的。 |
| 連線錯誤 | 如果燈光裝置與相機之間的連線中斷,或者通訊錯誤已經發生,就會發生連線錯誤。其他原因可能包括連接鬆脫或控制器完全斷線。 |
| Hardware Error | 燈光裝置發生技術故障。a |
| 電流不足 | Light Controller 無法提供要求的電流。請嘗試降低 LightDeviceMaxCurrent 參數值。 |
| No Error | 自上次清除錯誤 Memory 以來,燈光裝置未偵測到任何錯誤。 |
| 短路 | Light Controller 的燈光連接器發生短路。這可能是由故障的燈光單元所引起的。 |
-
拔掉並重新連接電源供應器可能會解決此問題。為確保完成電源循環(power-cycling),控制器必須斷電五分鐘。這是正常現象。如果您使用的是多個控制器,其他控制器也必須進行電源循環,即使它們未發生任何故障。
範例程式碼#
ace U/L 相機#
// Enable the light control mode
camera.BslLightControlMode.SetValue(BslLightControlMode_On);
//Enumerate the light devices
camera.BslLightControlEnumerateDevices.Execute();
//Select light device 1
camera.BslLightDeviceSelector.SetValue(BslLightDeviceSelector_Device1);
//Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.BslLightDeviceMaxCurrent.SetValue(100.0);
//Set the brightness to 100 %
camera.BslLightDeviceBrightness.SetValue(100.0);
//Set the operation mode to Strobe
camera.BslLightDeviceOperationMode.SetValue(BslLightDeviceOperationMode_Strobe);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable the light control mode
CEnumParameter(nodemap, "BslLightControlMode").SetValue("On");
// Enumerate the light devices
CCommandParameter(nodemap, "BslLightControlEnumerateDevices").Execute();
// Select light device 1
CEnumParameter(nodemap, "BslLightDeviceSelector").SetValue("Device1");
// Set the nominal current of device 1 to 100 mA
CFloatParameter(nodemap, "BslLightDeviceMaxCurrent").SetValue(100.0);
// Set the brightness to 100 %
CFloatParameter(nodemap, "BslLightDeviceBrightness").SetValue(100.0);
// Set the operation mode to Strobe
CEnumParameter(nodemap, "BslLightDeviceOperationMode").SetValue("Strobe");
// Enable the light control mode
camera.Parameters[PLCamera.BslLightControlMode].SetValue(PLCamera.BslLightControlMode.On);
// Enumerate the light devices
camera.Parameters[PLCamera.BslLightControlEnumerateDevices].Execute();
// Select light device 1
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceSelector].SetValue(PLCamera.BslLightDeviceSelector.Device1);
// Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceMaxCurrent].SetValue(100.0);
// Set the brightness to 100 %
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceBrightness].SetValue(100.0);
// Set the operation mode to Strobe
camera.Parameters[PLCamera.BslLightDeviceOperationMode].SetValue(PLCamera.BslLightDeviceOperationMode.Strobe);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable the light control mode */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslLightControlMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Enumerate the light devices */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "BslLightControlEnumerateDevices");
CHECK(errRes);
/* Select light device 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslLightDeviceSelector", "Device1");
CHECK(errRes);
/* Set the nominal current of device 1 to 100 mA */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslLightDeviceMaxCurrent", 100.0);
CHECK(errRes);
/* Set the brightness to 100 % */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BslLightDeviceBrightness", 100.0);
CHECK(errRes);
/* Set the operation mode to Strobe */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslLightDeviceOperationMode", "Strobe");
CHECK(errRes);
# Enable the light control mode
camera.BslLightControlMode.Value = "On"
# Enumerate the light devices
camera.BslLightControlEnumerateDevices.Execute()
# Select light device 1
camera.BslLightDeviceSelector.Value = "Device1"
# Set the nominal current of device 1 to 100 mA
camera.BslLightDeviceMaxCurrent.Value = 100.0
# Set the brightness to 100 %
camera.BslLightDeviceBrightness.Value = 100.0
# Set the operation mode to Strobe
camera.BslLightDeviceOperationMode.Value = "Strobe"